工具与软件:
您好!
查看FuelgaugeIC的应用指导、里面描述了FCC的更新机制。μ A
查阅 FuelGaugeIC 应用指南、其中介绍了 FCC 更新机制。
真正的 FCC 更新机制:μ s
(8)。 复位时 RM、FCC 重新仿真更新。
(9)。 每当更新 QMax RM 时、FCC 重新仿真都会更新。 QMax µV 通常在 OCV 电压足够稳定(dV/dt < 4 μ V/s)或持续时间超过5小时时发生。
(10)。 每当 Ra 更新 RM 时、FCC 都会重新仿真更新。 在放电过程中、Ra 更新发生在15个阻抗网格点。
(11)。 RM、每次退出 Relax Mode (即充电开始时或放电开始时)时、FCC 都会对更新进行阻止。
(12)。 每当发生充电完全截止时、RM、FCC 重新仿真更新。
(13)。 待机期间、RM 和 FCC 电阻值每5小时更新一次。
(14)。 每次温度变化到 Δ T 5°C 时、都会更新 RM 和 FCC 电阻。
根据描述、我的理解是:正确 FCC重新仿真时、RM也会重新仿真。
这个理解是否正确?μ A
根据说明、我的理解是、当 True FCC 重新仿真时、RM 也会重新仿真。
这种理解是否正确?