This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:当 FCC 重新仿真时、RM 是否也会重新仿真?

Guru**** 2528580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423343/bq27426-when-fcc-re-simulates-does-rm-re-simulate-as-well

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好!

查看FuelgaugeIC的应用指导、里面描述了FCC的更新机制。μ A

查阅 FuelGaugeIC 应用指南、其中介绍了 FCC 更新机制。

真正的 FCC 更新机制:μ s

(8)。 复位时 RM、FCC 重新仿真更新。
(9)。 每当更新 QMax RM 时、FCC 重新仿真都会更新。 QMax µV 通常在 OCV 电压足够稳定(dV/dt < 4 μ V/s)或持续时间超过5小时时发生。
(10)。 每当 Ra 更新 RM 时、FCC 都会重新仿真更新。 在放电过程中、Ra 更新发生在15个阻抗网格点。
(11)。 RM、每次退出 Relax Mode (即充电开始时或放电开始时)时、FCC 都会对更新进行阻止。
(12)。 每当发生充电完全截止时、RM、FCC 重新仿真更新。
(13)。 待机期间、RM 和 FCC 电阻值每5小时更新一次。
(14)。 每次温度变化到 Δ T 5°C 时、都会更新 RM 和 FCC 电阻。

根据描述、我的理解是:正确 FCC重新仿真时、RM也会重新仿真。

这个理解是否正确?μ A

根据说明、我的理解是、当 True FCC 重新仿真时、RM 也会重新仿真。

这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 实际上是另一种方法、RM 仿真器将更新 FCC、但这只是一种技术问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    上述问题介绍了 FCC 更新机制。

    除了上面提到的少数情况外、是否还有其他任何导致 FCC、RM 重新仿真的场景或条件?

    上述问题中描述了FCC的更新机制。μ A

    除了上述的几个以外、是否还有其它场景或条件、会导致FCC、RM重新仿真?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助回答上述问题,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 E2E 上查看有关该电量监测计的两个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    在另外两个线程中、它主要描述了温度和电流将导致 FCC 和 RM 重新仿真。

    我的理解是:最初问题的 FCC 更新条件已经是 FCC 和 RM 重新仿真的所有条件。

    我的理解是否正确?

    其它两个threads中、主要描述了温度和电流会使FCC、RM重新仿真。μ A

    我的理解是:原始问题中的FCC更新条件已经是全部的FCC、RM重新仿真条件。μ A

    理解是否正确?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Dominik、

    下述FCC更新条件分别满足后、RM和FCC的变化比例都不是等比例的吗?μ A

    在满足 FCC 的最新条件不等比例后、RM 和 FCC 中的变化是否存在?

    (8)。 复位时 RM、FCC 重新仿真更新。
    (9)。 每当更新 QMax RM 时、FCC 重新仿真都会更新。 QMax µV 通常在 OCV 电压足够稳定(dV/dt < 4 μ V/s)或持续时间超过5小时时发生。
    (10)。 每当 Ra 更新 RM 时、FCC 都会重新仿真更新。 在放电过程中、Ra 更新发生在15个阻抗网格点。
    (11)。 RM、每次退出 Relax Mode (即充电开始时或放电开始时)时、FCC 都会对更新进行阻止。
    (12)。 每当发生充电完全截止时、RM、FCC 重新仿真更新。
    (13)。 待机期间、RM 和 FCC 电阻值每5小时更新一次。
    (14)。 每次温度变化到 Δ T 5°C 时、都会更新 RM 和 FCC 电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC = InitialCapacity + RM (大多数情况下)。

    InitialCapacity = QStart (大多数情况下)

    QStart =(PresentDOD-DODateoc)* Qmax。

    因此、从 RM/FCC =常数的意义上来看、FCC 通常不会成比例变化。