工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我非常希望获得有关 BQ79640系列 AFE 的澄清和帮助、尤其是其在我们现有现成(OTS)产品中的应用。 这是我第一次联系您的支持团队、非常感谢您对以下技术问题的指导:
-
电芯组运行和 LDO:
- 数据表提到、每个电芯组(由5个电芯组成)需要至少6V 的电压才能正常运行。
- 您能否确认 BQ79640系列 AFE 是否具有三个 LDO、每个电芯组一个、用于为连接到每个电芯组的 NTC 加电?
-
电压不足对 AFE 功能的影响:
- 如果未通过电池组提供所需的6V 电源、将对 AFE 的性能有何影响?
- 这种电压不足会如何影响连接到 AFE 的 NTC 的行为?
- 如果不满足电压要求、AFE 是否仍能够准确采集特定电芯组的电压?
-
温度波动观察:
- 我们观察到、当电压较低且温度处于负范围内时、NTC3 (TS3_FIL)测得的温度往往会波动。
- 当电压较低、温度为正值或温度升高到较高值时、此波动不会很明显。
- 您能帮助我们了解这种行为的可能原因吗?
对于您可以就上述几点提供的任何见解或建议、我们将不胜感激。 您在这方面的支持对于我们优化产品性能将是非常宝贵的。
感谢您的时间和帮助。 我们期待您的指导。