This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940查询

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424644/bq76940-bq76940-queries

器件型号:BQ76940

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我非常希望获得有关 BQ79640系列 AFE 的澄清和帮助、尤其是其在我们现有现成(OTS)产品中的应用。 这是我第一次联系您的支持团队、非常感谢您对以下技术问题的指导:

  1. 电芯组运行和 LDO:

    • 数据表提到、每个电芯组(由5个电芯组成)需要至少6V 的电压才能正常运行。
    • 您能否确认 BQ79640系列 AFE 是否具有三个 LDO、每个电芯组一个、用于为连接到每个电芯组的 NTC 加电?
  2. 电压不足对 AFE 功能的影响:

    • 如果未通过电池组提供所需的6V 电源、将对 AFE 的性能有何影响?
    • 这种电压不足会如何影响连接到 AFE 的 NTC 的行为?
    • 如果不满足电压要求、AFE 是否仍能够准确采集特定电芯组的电压?
  3. 温度波动观察:

    • 我们观察到、当电压较低且温度处于负范围内时、NTC3 (TS3_FIL)测得的温度往往会波动。
    • 当电压较低、温度为正值或温度升高到较高值时、此波动不会很明显。
    • 您能帮助我们了解这种行为的可能原因吗?

对于您可以就上述几点提供的任何见解或建议、我们将不胜感激。 您在这方面的支持对于我们优化产品性能将是非常宝贵的。

感谢您的时间和帮助。 我们期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    [quote userid="626398" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424644/bq76940-bq76940-queries 能否确认 BQ79640系列 AFE 是否有三个 LDO、每个电芯组一个、用于为连接到每个电芯组的 NTC 加电?

    正确。

    [quote userid="626398" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424644/bq76940-bq76940-queries
    • 如果未通过电池组提供所需的6V 电源、将对 AFE 的性能有何影响?
    • 这种电压不足会如何影响连接到 AFE 的 NTC 的行为?
    • 如果不满足电压要求、AFE 是否仍能够准确采集特定电芯组的电压?
    [报价]

    会存在 XREADY 误差、相应芯片组和以上芯片组的电芯电压测量值可能无法测量正确的电芯电压。

    未受影响的细胞组仍然可以正确测量。

    [quote userid="626398" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424644/bq76940-bq76940-queries
      • 我们观察到、当电压较低且温度处于负范围内时、NTC3 (TS3_FIL)测得的温度往往会波动。
      • 当电压较低、温度为正值或温度升高到较高值时、此波动不会很明显。
      • 您能帮助我们了解这种行为的可能原因吗?

    [报价]

    您是否有关于此行为的更多信息? 是否有数据日志? 此时的电池电压是多少以及电路板的原理图是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luis、

    感谢您的答复。

    请找到  TS3连接原理图快照。

    此外、请在下面了解更多详细信息。

    - 9节电芯连接到 AFE、因此只有2节电芯连接到第3节电芯组。
    - 根据所进行的测试,可以看到 NTC 开始波动的 电池电压低于2.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    工程师明天会就您的问题与您联系。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    如果我理解正确、那么当第三个电芯组降至9V 以下时、您会在第三个热敏电阻上看到该问题吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    当电芯组的电压降至5.9V 以下时会发生此问题(在此观察到)。 根据我们客户的线束设计、只有两个电池连接到第三个电池组、这使得这种情况很可能发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    这是有道理的。 这低于电芯组的电源电压。 您可能希望电池电压保持在最低建议电源电压以上。

    此外、我们建议每个电芯组至少有三个电芯。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    我对此有几个具体问题:


    -当电芯电压较低时,在负温度下观察到异常行为(跳转 NTC3读数)。
    -有必要了解为什么这种特殊的行为发生在温度低于零,或为什么影响更加明显,因为我们转向更低的温度。
    - LDO 的输出电压是否受 NTC 传感器电压的影响?
    -需要说明 LDO 和 NTC 传感器电压之间的相互作用在低温条件下是如何导致这种行为的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    [报价 userid="626398" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424644/bq76940-bq76940-queries/5469847 #5469847"]-当电芯电压过低时、在负温度下观察到异常行为(跳转 NTC3读数)。
    -有必要了解为什么这种特殊行为发生在温度低于零或为什么影响更明显,因为我们转向更低的温度。[/报价]

    这可能是内部电源阈值在不同的温度下会发生轻微变化、当您低于建议电压时、它一开始可能工作正常。 但温度的变化足以开始影响器件的功能。  

    [报价 userid="626398" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424644/bq76940-bq76940-queries/5469847 #5469847"]- LDO 的输出电压是否受 NTC 传感器电压的影响?[/QUOT]

    NTC 上拉电阻来自 CAPx 引脚、这是用于为内部电路供电的内部 LDO 电源轨。

    [报价 userid="626398" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424644/bq76940-bq76940-queries/5469847 #5469847"]-需要有关 LDO 与 NTC 传感器电压之间的交互作用在低温条件下如何助长此行为的说明。[/QUOT]

    内部电源轨 LDO 用于上拉热敏电阻。 因此、该电压轨上的任何干扰都可能导致热敏电阻测量出现问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、感谢您的答复。    当电池组的电压从6V-4.2V 变为 LDO 的输出电压行为时、您是否可以为我提供一个传递函数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    遗憾的是、我们没有这样的传递函数来提供。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon