This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:我是否可以在保护功能启用时禁用延迟计时器、而不禁用保护功能本身

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429990/bq40z80-can-i-disable-the-delay-timer-on-protections-without-disabling-the-protection-itself

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的 TI 团队和专家:

如标题所述、我想在不具备跳闸功能的情况下提供 BQ40z80的一些保护功能(仅提供警报功能)。 这是相关的、因为 BMU 所设计的系统在某些情况下、即使发生保护事件、也可能必须继续放电、持续时间超过最大计时器255s。
Q1:是否可以将保护设置为仅警报、禁用跳闸设置 OperationStatus ()[XDSG]= 1或将计时器增加到超过255s?

另外、我已经在这里、不相关的 Q2:为什么短路有两种设置? 也许我错过了这里的大图。


此致、

Simon Calvini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    如果 启用保护、它们将会启用警报和跳闸功能。 如果启用保护、则无法关闭跳闸功能。 计时器设置仅允许高达255s。

    有2种短路设置可增强保护。 这可以解决系统中不应发生短路的随机短时电流脉冲。

    此致、

    Adrian