请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 工具与软件:
尊敬的 TI 团队和专家:
如标题所述、我想在不具备跳闸功能的情况下提供 BQ40z80的一些保护功能(仅提供警报功能)。 这是相关的、因为 BMU 所设计的系统在某些情况下、即使发生保护事件、也可能必须继续放电、持续时间超过最大计时器255s。
Q1:是否可以将保护设置为仅警报、禁用跳闸设置 OperationStatus ()[XDSG]= 1或将计时器增加到超过255s?
另外、我已经在这里、不相关的 Q2:为什么短路有两种设置? 也许我错过了这里的大图。
此致、
Simon Calvini