This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在轻负载后无法实现 ZVS

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429611/ucc28951-trouble-achieving-zvs-past-light-load

器件型号:UCC28951

工具与软件:

您好!

 

我将使用 UCC28951设计5kW 相移全桥稳压器。 我很难在 A/B 晶体管上保持软开关、从而阻止我达到高负载。 我可以在轻负载下实现 ZVS、但随着电流增加而失去它、这在我看来是反向的。

 

在初级侧、我将使用碳化硅 FET (~20pF Coss)和并联碳化硅二极管(~20pF 结)来减轻反向恢复。 钳位二极管也是碳化硅。

 

我已经注意到我的 AB 和 CD 支腿在过渡上的明显不对称-比我能找到的任何参考材料都更显著。 这与匀场电感器电流耦合、该电流看起来也与参考材料不一致。 AB 转换会导致匀场电感器能量完全耗尽、该能量似乎与我拥有的电容不一致。

 

我附上了一个简化原理图和20%负载时的行为屏幕截图、其中显示了 AB 和 CD 转换以及匀场电感器电流。

 

我的问题是:我的 AB 波形看起来正常吗、我只需要进行一些调优、或者我的系统中可能存在其他问题?

 

 

 

 

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我查看您的开关节点时、似乎没有正确设置 A、B、C 和 D 的导通延迟。  需要将其设置为1/4谐振环周期。

    由于延迟太长、谐振振铃的振幅会随负载而增加。  这就是开关损耗看起来随着负载变差的原因。  如果将导通延迟复位到谐振频率的1/4、则该设计将在轻负载时进行谷值开关、并在负载增加时进行 ZVS 开关。  

    下面将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28951的固定延迟方法的分步设计过程。  它设置为在低至50%的负载下实现 ZVS。  如果您希望在较轻负载下实现 ZVS、则需要调节 Ls。  我想您会发现此应用手册对您的设计和调试过程很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、