工具与软件:
您好!
我将使用 UCC28951设计5kW 相移全桥稳压器。 我很难在 A/B 晶体管上保持软开关、从而阻止我达到高负载。 我可以在轻负载下实现 ZVS、但随着电流增加而失去它、这在我看来是反向的。
在初级侧、我将使用碳化硅 FET (~20pF Coss)和并联碳化硅二极管(~20pF 结)来减轻反向恢复。 钳位二极管也是碳化硅。
我已经注意到我的 AB 和 CD 支腿在过渡上的明显不对称-比我能找到的任何参考材料都更显著。 这与匀场电感器电流耦合、该电流看起来也与参考材料不一致。 AB 转换会导致匀场电感器能量完全耗尽、该能量似乎与我拥有的电容不一致。
我附上了一个简化原理图和20%负载时的行为屏幕截图、其中显示了 AB 和 CD 转换以及匀场电感器电流。
我的问题是:我的 AB 波形看起来正常吗、我只需要进行一些调优、或者我的系统中可能存在其他问题?


谢谢!
Brian