This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:PoE+电源问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428350/tps23754-1-poe-power-problem

器件型号:TPS23754-1
主题中讨论的其他器件:TPS23754EVM-383、TPS23754

工具与软件:

我构建该电路是为了获得 PoE+电源。 但 Vout 线路上无法获得任何电压。 我正在使用 PLANET POE-165 poe 喷射器、且以太网上没有数据连接。 仅限 poe。 我该怎么办?

我仔细检查了采用 TPS23754EVM-383设计的电路、一切都是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    感谢您发送编修! 很抱歉 PoE 团队 最近很忙。 我会尽量在本周之前回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:

    感谢您的耐心。

    1.如果不使用 APD、请将其绑定到 RTN。

    2.您能分享变压器 T5数据表吗?

    3.使用 L5作为缓冲器是不常见的。 您是否尝试过删除它?

    4.您所需的输出电压是多少? TPS23754的 VC 引脚电压将与具有 AUX:SEC 匝数比的 Vout 相关。 可变电阻器可能是一个问题。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除 可变电阻器并用11k Ω 电阻器替换、解决了此问题。 缓冲滤波器无效。 为了测试目的,我消耗25瓦的功率3小时,没有问题。

    桥式二极管的温度大约为80-85摄氏度、我用 SK34A 代替了它们、之后电路不再工作。 甚至我重做了它不工作的东西。 LED 仅闪烁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 APD 连接到 RTN、这也解决了另一个问题。 非常感谢您的支持和回应。