This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:两个连续短路、第二个短路未被识别

Guru**** 2379650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100, TPS27S100, TPS281C30
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402669/tps27s100-two-consecutive-shorts-second-one-not-recognized

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件: TPS281C30、TPS281C100

工具与软件:

你好

TPS27S100是否能够识别两次连续短路事件之间存在某种程度的最短时间?

我在~中有两个非常短的短路事件(Δ V 8µs)、由于某种原因、TPS27S100仅在第一个事件中关断、而在第二个事件中不关断。

这里是短路事件的图像。 黄色是由 TPS27S100驱动的 H 桥的输出电压、青色是我的输入电压。

如您所见、在第一次短路期间、TPS27S100会按预期立即关闭输出、因此输入电压根本没有下降。

但在第二次短路期间、TPS27S100不会关闭... 可悲的是、我无法在家中用示波器显示测量的电流、但昨天我在办公室中使用了电流钳位、电流远远超过了0.5A 的设置 ILIM 值。 在某一点上、我测量了~8A 或类似值...

我的应用程序的 ILIM 设置可调、但对于上面的示波器图片、我使用了0.5A 设置。 只要 VIN 和 VDrive 之间的压降足够大、TPS27S100下方的小型晶体管电路就会产生数字信号。 该压降导致了品红色信号的负脉冲。

顺便说一下、SPICE 模型不显示此行为。 在对我的电路进行仿真时、一切都运行正常...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉推这个、但我确实需要这个问题的答案。 目前、我必须假设 TPS27S100由于某种内部延迟而无法在150µs 内检测到两条短路。 但是、如果确实如此、那么必须在数据表中提到我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    很抱歉这方面出现延误。 我在实验室中发现了类似但细致入微的一致行为。 您是否能够将波形与电流一起发布、然后我们就可以继续呢?

    如果可能、您能够以大约6.8kHz 的频率对负载进行 PWM 吗? 我发现负载 PWM 频率影响了该行为。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好



    现在我要道歉、我已经在度假了。

    我将看到、我下周某个时候获取该电流钳位。

    但遗憾的是、无法修改"PWM"负载频率。 我要应用到器件的信号基本上是具有特定波特率的 UART。 我不能仅仅更改波特率、因为这样我的器件将不再应答。

    是的,真的,这个短路在这里是一种通信确认的形式,可悲的仍然很常见的模型训练业务我正在工作;)

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好



    我设法获得了我们的电流钳位。 这是黄色通道、10mA / 1mV。

    第一个峰值约为570mV、第二个峰值约为1110mV。

    其他通道包括:

    红色- GND

    蓝色-输入信号(和电源)

    绿色-示波器的内部触发器

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想 TI 对进一步这个没有兴趣吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我很抱歉这件事的拖延太久了! 和模型列车是很好的应用!

    明天、我将测试我们的下一代器件 TPS281C30是否能够检测这些快速重复的接地短路。 很遗憾、TPS27S100无法做到这一点。

    我一完成测试、就会让您知道测试结果、然后讨论后续步骤。

    再说一次、抱歉耽误你的时间。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    这是一个结束的呼叫。 我即将订购一款包含额外比较器的新设计、以便克服 TPS27S100的局限性。 凭借这款新芯片、我热切期待您的成果。

    此致

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    很高兴我们能够找到一个更直接的解决这个问题的方法!

    测试 TPS281C100 (下一代 TPS27S100)时、行为如下所示(ILIM = 0.5A 时):

    看起来当输出处于(部分)开启状态时会产生大约2.5-3A 的极短尖峰(这不是意外现象、因为接地短路是通过极短/低阻抗电缆发生的)、然后当器件重新进入短路状态时、电流会适当地限制为0.5A。 在这两种情况下、器件都正确检测到接地短路。

    如果您的应用中的短路较弱/电感和电阻稍大、则不会出现电流峰值、并且器件在重新启用之前不会关闭-它会开始将电流限制为0.5A。

    这看起来是否适用于您的应用、而不是 TPS27S100?

    非常感谢您对此的耐心等待。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好


    感谢您的快速回复。

    不过、我在解释示波器记录时遇到问题。

    您是否有机会调换了 VIN 和 VOUT 的标签?

    似乎您从200µs 开始一直保持短路?

    在我的应用中、短路实际上只有~μ s 8µs 长、并且任一情况都可能发生

    • 一次的影响
    • 在它们之间以200 -5000µs 进行一些数据传输后两次

    短路始终是低阻抗、因为它们由 H 桥造成、因此基本上只有 Rdson 和一些小的分流电阻器。 我真正需要的是 VIN 和 VOUT 之间每次都有可靠的压降。 因此、该器件必须能够在第一次短路时关闭输出、然后在不到200µs 的时间内将其重新打开、如果再次发生短路、则再次将其关闭。 只有这样、我才能用 TPS281C100替换目前的 TPS27S100 +比较器设计。

    此致
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    抱歉、在浪涌期间、我忘记关闭波形标签和手动标记我的响应。

    是的、深蓝色表示 VOUT、浅蓝色表示 VIN、品红色未使用、绿色表示 IOUT。

    应用的负载是 PWM'd MOSFET (导通电阻小于5m Ω)、10kHz 开关频率、70%占空比。 在占空比和6kHz 下的所有占空比上都会发生相同的行为。

    与我们在 TPS27S100中看到的情况不同、当出现接地短路时、此器件每次都强制施加满电压。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我测试了一点更多与你的上述条件:

    labels are correct (品红色为 TPS281C100 FAULT 引脚)

    -6kHz 时2个8us 信号突发(间隔~160us )

    在上述条件下、-Load 是相同的、<5m Ω MOSFET PWM'd

    将-RILIM 设为0.5A (脉冲长度不足以使器件开始调节电流)

    -导通压摆率是固定的,不能改变-然而,在短路之间的~160us 内, VOUT 上升到 VIN 的大约85%

    FAULT 引脚在第二个脉冲上并不总是变为低电平、但 VOUT 始终可靠地下降。

    此器件看起来能正常工作吗?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这样可以、感谢您花时间参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题、TPS281C100何时可用于 HTSSOP?