Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100, TPS27S100, TPS281C30
主题中讨论的其他器件: TPS281C30、TPS281C100
工具与软件:
你好
TPS27S100是否能够识别两次连续短路事件之间存在某种程度的最短时间?
我在~中有两个非常短的短路事件(Δ V 8µs)、由于某种原因、TPS27S100仅在第一个事件中关断、而在第二个事件中不关断。
这里是短路事件的图像。 黄色是由 TPS27S100驱动的 H 桥的输出电压、青色是我的输入电压。
如您所见、在第一次短路期间、TPS27S100会按预期立即关闭输出、因此输入电压根本没有下降。
但在第二次短路期间、TPS27S100不会关闭... 可悲的是、我无法在家中用示波器显示测量的电流、但昨天我在办公室中使用了电流钳位、电流远远超过了0.5A 的设置 ILIM 值。 在某一点上、我测量了~8A 或类似值...

我的应用程序的 ILIM 设置可调、但对于上面的示波器图片、我使用了0.5A 设置。 只要 VIN 和 VDrive 之间的压降足够大、TPS27S100下方的小型晶体管电路就会产生数字信号。 该压降导致了品红色信号的负脉冲。

顺便说一下、SPICE 模型不显示此行为。 在对我的电路进行仿真时、一切都运行正常...