工具与软件:
您好!
我们设计了一个最大63V LED 驱动器电路、可使用 TPS923652 LED 驱动器在0-2A 范围内进行调整(我们使用了该电路的20个、将调整20个不同的 LED)。 我们将电路改成了与 TPS923655DRRRREVM 相同的电路。 正如我在下面的链接中分享的、我们硬件方面的朋友向您提出了问题。 (我们对此项目感兴趣了2周)。 您如何从技术角度为我们提供支持? 我们的客户正在等待此产品。 我们尝试了调整连接到 OVP 引脚的线圈、分流电阻器和分压器电阻等一切方法、我们使用步进模式、并且非常熟悉该工作原理。 起初、我们根据100mA 进行调整、它的运行稳定、然后我们根本无法针对700mA 的最大电流进行调整。 第一步、我们希望您帮助我们确定0 -700mA 0-36V 电路无源器件的值、以及我们将在哪种模式下使用它们。
TPS923652:升压 LED 驱动器