This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:可调节 LED 驱动器电流变化问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428300/tps923652-adjustable-led-driver-current-changing-problem

器件型号:TPS923652

工具与软件:

您好!
我们设计了一个最大63V LED 驱动器电路、可使用 TPS923652 LED 驱动器在0-2A 范围内进行调整(我们使用了该电路的20个、将调整20个不同的 LED)。 我们将电路改成了与 TPS923655DRRRREVM 相同的电路。 正如我在下面的链接中分享的、我们硬件方面的朋友向您提出了问题。 (我们对此项目感兴趣了2周)。 您如何从技术角度为我们提供支持? 我们的客户正在等待此产品。 我们尝试了调整连接到 OVP 引脚的线圈、分流电阻器和分压器电阻等一切方法、我们使用步进模式、并且非常熟悉该工作原理。 起初、我们根据100mA 进行调整、它的运行稳定、然后我们根本无法针对700mA 的最大电流进行调整。 第一步、我们希望您帮助我们确定​​0 -700mA 0-36V 电路无源器件的值、以及我们将在哪种模式下使用它们。

TPS923652:升压 LED 驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您的输入电压/输出电压(LED 电压)规格是多少? 您要 在此器件中使用升压还是降压/升压拓扑?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    例如、我们使用输入12v 输出36v 升压拓扑。 可调电流范围为0 -700mA。 我给出的这个示例仅适用于1个 LED 驱动器、我们正在考虑20个不同的系统。 如果我们能首先提供这个例子就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

     数据表中的第9.2节典型应用包含大量信息、可帮助您了解如何为 TPS92365x 设计电路。

    以下是一个供您参考的计算工具- [常见问题解答] TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    我们已经查看了参考文献和所有数据表。 请回头看看我的第一个问题。 您将了解到、我们已经为这个项目开展了两周的工作。 让我们来完成这些步骤。 我们需要明确的结果、您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我懂了。

    您遇到的具体问题是什么? 您是否意味着您要在升压拓扑中、在 Vin = 12V、V_LED = 36V 的情况下输出2A 电流、但您现在可以使用上述电路输出700mA (超出您的预期)?  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法调节或更改输出电流。 现在我要做的是12V 输入、36V 输出和700mA 最大输出电流。 为此、您能否提供有关我需要对​​上述电路中组件的值执行哪些操作、或者我需要更改哪些组件的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    如果您要在 Vin = 12V、Vout = 36V、Iout = 700mA 的情况下使用上述电路、请查看下面的注释:

    此致、

    Steven