This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:载流容量和最小图形宽度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429256/tps564247-current-carrying-capacity-and-minimum-pattern-width

器件型号:TPS564247

工具与软件:

我使用以下公式、其中显示了​​MIL-STD-275E 的温升和模式横截面积作为参考。

参考网址: keisan.casio.jp/.../1663912785

A:横截面积[mm^2].... 铜箔厚度:18um。 最小图案宽度:0.3mm

K:接线层的系数。 内层为0.024。 外层为0.048。 这次是外层

ΔT :温升[℃ ]...我想保持它约20℃

I:电流[A]...3A 这一次

电流密度最高的点是 SOT-563的 SW 引脚的0.3mm 焊盘宽度。

根据计算结果、如果3A 以0.3mm (SW 引脚)的最小图形宽度流动、图形温度将上升近300℃。

TPS564247的最大值为4A、因此我认为上述计算方式不正确。


如何计算此 IC 的最小图形宽度 SW 引脚焊盘(下面黑色箭头所示的点)的温升?

我的规格如下所示。
输入电压:12V
输出电压:5V
最大电流:3.1A
铜箔厚度:18um

主板图。 C1附近的 IC 是 TPS564247

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在数据表中通过 RθJA = 58°C/W 计算 IC 温升。 从数据表中的图6-18中读出、12V 至5V 3.1A 的效率为94%。 那么损失是5*3.1/0.94-5*3.1=0.99W。 该损耗主要在 IC 和电感器上。 假设所有损耗都在 IC 上、则 IC 温升为58°C。 请注意、结果基于我们的 EVM 板。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 板的覆铜厚度和电路板厚度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    覆铜厚度为2oz、电路板厚度为1.6mm。