This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58:UCC28C58

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C58, UCC28C56EVM-066, UCC28C55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428760/ucc28c58-ucc28c58

器件型号:UCC28C58
主题中讨论的其他器件: UCC28C56EVM-066UCC28C55

工具与软件:

您好-

我将 UCC28C58QDRQ1用于升压转换器应用。

控制器 IC 由18V 台式电源供电、不由高压输入供电。  在我的 设计中、我要求在 MOSFET 电流为零或反向的情况下导通 MOSFET。 例如、如果输入端的直流连接器反向、我想打开 MOSFET、让电流从 MOSFET (而不是 MOSFET 的体二极管)流出。 根据该控制器 IC 的功能方框图、我的最低要求是在电流为零和电流为负时、CS 引脚将为零或负、这将导致内部的 PWM 比较器改变状态、MOSFET 将以最大占空比(即96~97%)导通...这是正确的吗? 此外、我可以购买此控制器 IC 的评估板并验证此功能以确认并将其放入我的电路中吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 引脚电压取决于外部电路设计。 CS 电压= 0不会导致 PWM 变化-每个周期都由 RT/CT 确定的时钟开始。  

    您需要提供电路进行解释说明、以便帮助理解。

    我们没有适用于 UCC28C58的 EVM、但您可以找到 UCC28C56EVM-066的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已经通过私人消息将我的原理图发送给了您。 您能检查一下吗、告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 CT1绕组3-4在典型应用中应有一个电阻器。 3-4引脚上没有电阻器的 CT1可能会产生更高的噪声、也需要关注 CT1复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电路具有负载电阻器...它是 R18和 R45并联组合、与网络标签 IS_CT 相连...(我需要6.5欧姆、因此我需要两个13欧姆并联)... CT 的复位也由 D2和 D3 (齐纳+二极管组合)处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到任何13欧姆的电阻器。 此外、电阻器应位于引脚3-4上、以帮助降低噪声或在局部限制噪声-而不是在离 CT 远的二极管之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉、请忽略13欧姆的措辞。 我的意思是  R18和 R45并联组合代表 CT 的负载电阻。 它们位于 CT 的引脚3和引脚4之间、不过就像您指出的、位于二极管之后。 感谢您观看这个演示。 我将尝试在这里放置一个占位符、并在测试期间进行验证。  谢谢你。  

    此外、您能否告诉我: 在 MOSFET 电流为零或反向的情况下、我的设计要求开启 MOSFET。 例如、如果输入端的直流连接器反向、我想打开 MOSFET、让电流从 MOSFET (而不是 MOSFET 的体二极管)流出。  在这两种情况下、MOSFET 是否会以最大占空比导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入电压连接时极性错误、IC UCC28C55不会提供任何功能、因为它没有偏置而工作。 如果在这种情况下没有电流限制、MOSFET 将被烧毁、从而损坏。 您需要添加二极管等电路来防止这种情况发生或限制电流电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谢谢。 在我的设计中、从原理图中可以看到、控制器 IC 的 VDD 独立于 HV 电源。 我的问题是、HV 电源接通、但控制器电源在18V 电压下完好无损(控制器应正常工作)。

    现在、当高压电源反向时、电流会流过体二极管、CT 也会测量到负电流、CS 引脚上的电压也会为负、这种情况下、控制器会以最大占空比导通 MOSFET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电流在 Vgs 关断的情况下从 MOSFET 源极流向漏极时、电流流经其体二极管。 没有电流限制、UCC28C58无法关闭体二极管、因此电流将是连续的且非常大、因为路径/环路中没有电流限制。 如果电流流经 N 沟道、情况也是如此。 如果没有外部电路以足够快的速度停止电流、MOSFET 将损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的分享、但我的问题的答案仍然不清楚。 抱歉、但我想知道当反向电流流过体二极管时(在本例中、假设它是来自电源的恒定电流)、控制器是否会以最大占空比开启 MOSFET、因此反向电流会流 过 MOSFET 通道而不是体二极管? 我只想知道、如果反向电流恒定、控制器是否会以最大占空比开启 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件始终开启、因为体二极管无法阻止从源极引脚到漏极引脚的电流。 控制器仅关断通过 N 沟道从漏极到源极的电流、而不会关断通过体二极管从源极到漏极的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢、但我认为我没有清楚说明问题。 我的问题针对的是 PV 等恒流应用、此类应用中的短路电流非常接近其标称值或 MPP 电流。 所以、我们的目的是当转换器的 HV 电源反向、且电流从 FET 的体二极管流出时、我们需要改为打开该通道。 由于它是一个恒流应用、所以不会损坏 FET。  

    那么、我的理解是正确的、在此情况下、当控制器检测到负电流或反向电流时、会以最大占空比(控制器由独立的+18V 供电)打开 FET? …μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 n 沟道关闭、MOSFET 将使电流从源极流向漏极、并在该通道开启时流经 n 沟道。 必须通过 UCC28C58以外的其他无法停止 MOSFET 反向电流在外部限制电流。 如果您理解这一点、那么没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不想停止反向电流、只是想确保该通道从体二极管接收该电流。 由于这是一种恒流应用、因此可以让反向电流流经通道(而不是体二极管)长达偶数小时。 比体二极管更可靠。

    1.因此、当有反向电流流动时、控制器会确保以我认为的最大占空比开启通道?

    2.可以在您之前建议的其他 UCC28C56的 EVM 中查看 UCC28C58的功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图、以查看电路是否能满足您的要求。 请注意、CS 引脚无法承受低于-0.3V 的负电压、也无法承受其他引脚相同的电压。 如果负电流产生的负电压进一步低于-0.3V、则 IC 可能会损坏或功能不正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢。
    我之前已经通过私人消息分享了原理图。

    我未能实现低于0.3V 的负电压...在这种情况下、我将必须使用外部电路来检测反向电流并永久开启该通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道如何获取您的原理图。 请提供该私人消息的链接。