This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:布局审查

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84250, TPS84259
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429604/tps84259-layout-review

器件型号:TPS84259
主题中讨论的其他器件:TPS84250

工具与软件:

你好。

它包含4个 TPS84250和4个 TPS84259。

四个 TPS84250输出被设定为+11.5V、这是因为我在 VOUT 和 VADJ (即引脚36)之间连接了一个133K 0.1%电阻器。

四个 TPS84259输出设置为-11.5V、因为我在 VOUT 和 VADJ (即引脚36)之间连接了一个133K 0.1%的电阻器。

对于所有情况、输入电压都是+24V、并且每个芯片的输入端都有一个+24V 的肖特基二极管。

我创建了本主题、用于查看 TPS84259的布局。 有四个电源在使用它、我对它进行了一次布局、我想进行验证、然后我将为其他三个进行一次复制。

即、我针对 TPS84250的布局已获得德州仪器(TI)工程师的"批准"、下面提供了此主题的链接。

e2e.ti.com/.../tps84250-layout-review

仅考虑铜层、PCB 的简化堆栈如下:

L1:顶部
L2:接地平面
L3:电源平面。 多个+11.5V 平面
L4:电源平面。 多个-11.5V 平面
L5:接地平面
L6:信号+接地
L7:接地平面
L8:底部

下面是我使用 TPS84259进行验证的布局图片。 下面未显示 L6是如何实现的、但在芯片区域的 L6中会有一个接地填充、类似于 L8底部、但放大了。

全视图:

L1、顶部:

L2、L5和 L7、接地平面:

L8、底部:

我的布局是否正常?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    这种布局看起来也不错。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rahil。