This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235EVM-747:USB2ANY 无法连接到 PC

Guru**** 2530130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235EVM-747, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1415103/tps65235evm-747-usb2any-cannot-connected-to-pc

器件型号:TPS65235EVM-747
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 USB2ANY 接口板测试 TPS65235EVM-747。

1.安装 TPS65235EVM GUI。

2.连接 PC->USB2ANY->TPS65235EVM-747并运行 EVM GUI。

3.我在屏幕左下方勾选了"未连接"(红点)。

4.因此我无法在 GUI 中控制任何东西(读取寄存器、写入寄存器)。

(尝试将1写入0x00的位7)

(尝试读取状态寄存器)

5.此后、我尝试使用"USB2ANY Firmware Loader"和"USB2ANY Software Explorer"更新固件、并重新启动 EVM GUI、但仍可以选中左下角的"not connected"消息。

您可以帮助我连接 PC -> USB2ANY -> TPS65235EVM-747吗? 什么是错误的点?

还有其他问题;

1.我使用的是 Windows 11操作系统的 PC、我的客户使用的是 Windows 10操作系统的 PC。 这可能是其中一个问题吗?

2.我看到"USB 适配器连接的状态只显示适配器的状态、而不显示 EVM 板的状态。" ->问题就是 PC 和 USB2ANY 之间的问题吗? (不是 TPS65235EVM-747的问题?)

请检查此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接  USB2ANY 时是否为 EVM 供电?  

    在进行软件设置之前、请确保所有硬件设置均已完成。


    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的支持。

    是的、在连接 USB2ANY 时为 EVM 供电。

    此外、我完成了与 EVM 用户指南相关的所有硬件设置。

    我认为这不是 EVM 的问题、而是 USB2ANY 的问题、因为我始终可以在屏幕左下角看到"not connected"。

    有没有方法可以检查 USB2ANY 的故障?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

     USB2ANY 的 LED 是否亮起此图?

      

    也许您可以使用 Windows 10 PC 并重试。  

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的支持。

    有。 接通电源后、我会检查绿色 LED 是否亮起。

    我使用 Windows 11 (我的笔记本电脑)和 Windows 10 (我客户的笔记本电脑)对其进行了测试。

    您能找到另一个原因吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    您可以找到另一个 USB2ANY 来尝试。

    希望它能有所帮助。

    谢谢。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我收到了另一个新的 USB2ANY 并进行了测试、结果相同。

    这里是 我更进一步测试的测试结果。

    1.已将固件从旧版本更改为新版本

    ->我在下面找到了 E2E 主题并下载固件文件、更改为每个固件并执行 TPS65235EVM GUI。

    ->但在运行 TPS65235EVM GUI 时、每个固件都无法将 USB2ANY 连接到 PC。 (GUI 屏幕左下角的指示灯始终亮起红灯。)

    TPS65400:USB2ANY:将 usb2any 连接到 tps65400时出现问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    2.尝试运行另一个 EVM GUI、以确保 USB2ANY 没有问题。

    ->我在下面找到了 E2E 主题、检查 GUI 屏幕左下角的至少"已连接"信号是否相同、即 TPS65235EVM 和 TPS23880EVM。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804192/tps23880-usb2any-firmware-and-usb2any-explorer-preventing-connection-to-tps23880-evm

    ->我从 TI.com 下载了 TPS2388X EVM GUI 并安装了它。

    ->运行 TPS2388X EVM 后、我看到"需要将固件更改为版本2.7.0.16"的消息、即使 USB2ANY 的当前固件为最新固件(2.8.2.0)、如下面的屏幕截图所示。

    ->在我将固件从2.8.2.0更改为2.70.16后、可以看到 TPS2388X EVM GUI 左下角的绿色指示灯、如下面的屏幕截图所示。

    ->最后我确认 USB2ANY 没有问题、GUI 左下角的指示灯表示仅在 PC 和 USB2ANY 之间连接、而不是 PC<->USB2ANY<->EVM 之间连接。

    下面是我的结论:

    - TPS65235EVM GUI 需要 USB2ANY 的特定固件版本、即使 USB2ANY 的固件是最新的。

    (TPS65400EVM GUI 需要1.9.0.0固件、TPS2388X EVM GUI 需要2.7.0.16固件、因此 TPS65235EVM GUI 也需要特定固件。)

    -每个 EVM GUI 都应该会显示弹出消息(如 TPS2388X EVM)以更改 USB2ANY 的固件、但 TPS65235EVM 不会显示任何弹出消息。

    "我要你帮我!"

    1.请 在您自己的 PC 或笔记本电脑上查看 TPS65235EVM GUI 屏幕左下角的"r贪 婪灯"。

    2.请检查 USB2ANY 的特定固件版本以正确运行 TPS65235EVM GUI。

    非常感谢您为我的客户提供的帮助。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是中国国庆节假期、我们将于10月8日与您联系。 感谢您的耐心。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora, Colin,

    感谢您的支持。

    希望您有一个愉快的假期、如果有上述问题的更新、请告诉我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Colin 明天会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我已经查看了   TPS65235EVM GUI 屏幕左下角的贪婪灯、如下所示。

    有关固件、请参阅以下内容:

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的支持。

    您的回答中没有关于 USB2ANY 固件版本的信息。

    您能否检查 USB2ANY 的固件版本? 如您所知、您可以在第一个屏幕中运行 USB2ANY Explorer v2.8.2.0时进行检查。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我找不到  USB2ANY 固件版本的信息、只需要直接安装 GUI 软件、然后可以自动连接到 USB2ANY。

    您可以参考以下建议。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    我阅读了你的屏幕截图。 我也可以在用户指南上找到它。

    它说"在启动时、该软件会首先检查 USB-TO-GPIO 适配器盒的固件版本。 如果安装了错误的固件版本、该软件会在互联网(如果已连接)上自动搜索更新。 如果有新的更新可用、该软件会通知用户有更新、然后下载和安装该软件。 请注意、固件更新后、用户必须在安装过程中按照说明断开并重新连接适配器和 PC 之间的 USB 电缆。"

    但是、正如我所说、我在运行 TPS65235EVM GUI 时找不到任何通知框。 左下角的灯仍然是红色、不是绿色。

    这就是我让您检查 USB2ANY 固件版本的原因。

    只需在下面安装软件并运行软件、就可以轻松检查 USB2ANY 的固件版本。

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/support-software/MD-wCvuS7bAZn/01.00.00.00/slvc695.zip

    我知道这会让您困扰、但这对于我的客户来说非常重要、因为它非常适合测试。 请帮帮我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    稍后检查。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了。 很快就会这样做。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我是 Chris Park、TSR、负责 Humax。

    您能否查看 Chase 关于固件版本的最新请求? 我们确实需要解决这个问题来设计插座、它已经卡住了一个月。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     安装时、我不符合固件版本的这些信息、这很奇怪。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    是的、我是这样安装的。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我尝试通过 TPS65235EVM GUI 将 PC 连接到 USB2ANY、但失败。

    我认为应该在  TPS65235EVM GUI 上使用 USB-TO-GPIO 连接到 PC、而不是  如下面所示的 USB2ANY 用户指南所示。

    那么、您能否查看您使用了哪个接口板?

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    由于电子邮件支持、请单击此主题。


    Colin