This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:减少输入纹波

Guru**** 1803110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428865/tps23731-reduce-input-ripple

器件型号:TPS23731

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前在我的设计中、我在 PoE 输入上测量到了大纹波(800mV)、我想将此纹波降低到500mV 以下。 由于我的布板空间不是很大、我没有在输入端放置一个大电容器(此设计中已经有一个值为47 μ F/100V 的 C94电容器)。 我尝试将电容器 C248、C249的值从2.2uF/100V 更改为4.7uF/100V、发现纹波电压降至仅540mV。 因此我想问:

1.我可以更改 C248、C249的值(请参阅随附的图像)来降低输入纹波电压吗?

2.是否有更好的建议来减少此输入上的纹波?

期待很快收到您的回复。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong:

    感谢您发送编修! 很抱歉 PoE 团队 最近很忙。 我会尽量在本周之前回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duong:

    感谢您的耐心。 对于输入纹波、通常使用线路电感器和电容器来降低纹波。 但似乎您已经尝试了多个值。 通常采用 π 型滤波器来降低纹波。  

    此外、您是否测量了电路的相位和增益? 则可以尝试调整相补角。 增加相位有助于减慢响应速度、而减少相位可能导致更快的响应。 您的输入/输出纹波有时可能会发生变化。 45 - 60度之间的角度通常是最优的。   

    此致、
    Diang