请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23731 工具与软件:
大家好、团队成员:
目前在我的设计中、我在 PoE 输入上测量到了大纹波(800mV)、我想将此纹波降低到500mV 以下。 由于我的布板空间不是很大、我没有在输入端放置一个大电容器(此设计中已经有一个值为47 μ F/100V 的 C94电容器)。 我尝试将电容器 C248、C249的值从2.2uF/100V 更改为4.7uF/100V、发现纹波电压降至仅540mV。 因此我想问:
1.我可以更改 C248、C249的值(请参阅随附的图像)来降低输入纹波电压吗?
2.是否有更好的建议来减少此输入上的纹波?
期待很快收到您的回复。
谢谢。