工具与软件:
大家好、团队成员:
客户正在测量 CT 和 GND 之间的电压、他们发现 CT 的波形为:

他们想知道为什么 CT 波形如此。 为什么 CT 最终会变为与 GND 相同的电压电势
他们还在稳定状态下测量 CT 到 Vout、发现 CT-Vout 是-3.3V、我认为应该为正3.3V、为什么会这样?
您能给我们介绍一下电荷泵的结构以及它是如何与 CT、Vout 和 GND 连接的吗? (数据表中的结构不是很清晰)。
谢谢!
Yishan Chen。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户正在测量 CT 和 GND 之间的电压、他们发现 CT 的波形为:

他们想知道为什么 CT 波形如此。 为什么 CT 最终会变为与 GND 相同的电压电势
他们还在稳定状态下测量 CT 到 Vout、发现 CT-Vout 是-3.3V、我认为应该为正3.3V、为什么会这样?
您能给我们介绍一下电荷泵的结构以及它是如何与 CT、Vout 和 GND 连接的吗? (数据表中的结构不是很清晰)。
谢谢!
Yishan Chen。
尊敬的 Amrit:
CT 电容器的参考接地是什么、它是否会像 bootcap 那样从接地切换到 Vout?
请给我们更多关于电荷泵在负载开关中的工作原理的见解吗? 为什么我们测量 CT 和 Vout 之间的电压是-3.3V?
在 MOSFET 得到完全增强后、如果我们考虑 GS 结电容器的漏电流、我们是否需要在电压下降到一定的电平时为结电容器再充电?
感谢您的支持。
Yishan Chen
您好、Chen、
TPS22997具有带内部电荷泵的集成开关。
CT 引脚可为您提供可编程压摆率。 我认为不需要测量相对于 VOUT 的电压。
在完全增强 MOSFET 后、如果考虑 GS 结电容器的漏电流、我们是否需要在电压下降到一定水平时为结电容器充电?
无需再为结电容器充电。
谢谢
Amrit