This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28221:关于 UCC28221的最小 Dmax 限制

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429153/ucc28221-regarding-minimum-dmax-limit-of-ucc28221

器件型号:UCC28221

工具与软件:

您好!

我打算在交错升压转换器应用中使用 UCC28221。 为了限制启动期间的浪涌电流、我想将占空比钳制为某个最小值(假设为10%)。 是否可以通过调整引脚10 (CHG)和引脚9 (DISCHG)上的电阻器来实现该低占空比? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以钳制软启动引脚电压以限制占空比。 但是、由于没有精度机制、因此10%占空比因单元而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的答复。 TI 是否推荐钳位电路? 我可以接受占空比的钳位精度变化、只要它处于+-5%范围内即可。  

    BR、
    瓦卡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无建议。 您的应用不是典型应用、也不适用于该器件。 也不能假定容差未经测试。 一个简单的钳位是齐纳二极管或稳压器。 但即使钳位电压是准确的、产生的占空比也可能不准确、因为没有针对这种使用的测试或机制。