请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61435-Q1 工具与软件:
嗨团队、
如何理解 和≤0.01%的占空比。 ?
如何理解 LM61435数据表中 SW 引脚上负电压的说明(将 TD 定义为200ns*0.01%= 0.02ns)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨团队、
如何理解 和≤0.01%的占空比。 ?
如何理解 LM61435数据表中 SW 引脚上负电压的说明(将 TD 定义为200ns*0.01%= 0.02ns)?