This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61435-Q1:SW 至 GND 说明和了解

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430335/lm61435-q1-sw-to-gnd-note-explanation-and-understanding

器件型号:LM61435-Q1

工具与软件:

嗨团队、

如何理解 和≤0.01%的占空比。

如何理解 LM61435数据表中 SW 引脚上负电压的说明(将 TD 定义为200ns*0.01%= 0.02ns)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    200ns 用于瞬变。 基本上、如果电压尖峰为 Vin+2且持续时间小于200ns、则器件不会损坏。

    0.01%应意味着您保持此电压的时间不应超过器件寿命的0.01%。 因此、对于10万小时的寿命、器件寿命为10小时。

    此致、

    Rahil