This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3100:仿真模型

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426701/tpsi3100-simulation-model

器件型号:TPSI3100

工具与软件:

您好!

此器件是否有仿真模型? 我有 TI 的 PSPICE、但这个器件不在那里。  

此外、该器件何时正式发布? 当前为预览。

谢谢!

Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashik:

    感谢您加入 E2E 并联系我们的团队! TPSI3100-Q1 RTM (上市)计划 11月底 (11/30)。 目前没有可用的仿真模型、但 RTM 应该提供一个仿真模型。 为了理解、您能否分享您的申请详细信息?

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。  

    另外、我想知道可以从驱动引脚汲取什么样的电流? 例如、如果 EN 始终为高电平、我可以从驱动引脚汲取多大的恒定电流? 数据表指定了1.5/2.5A 峰值拉电流和灌电流。 我能否获得连续电流源规格?

    谢谢!

    Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashik:

    感谢您的答复。 TPSI31xx 功率传输随温度而变化、但假设85°C 环境温度至少可以提供 42mW .  输出电流也将根据 此处可接受的输出电压而变化。  

    假设标称输出电压为 VDRV = 17V
    IDRV_MAX = 42mW/17V = 2.47 mA

    假设最小输出电压、VDRV = 13.5V (欠压上升规格、VDDH_UV_R)
    IDRV_MAX = 42mW/13.5V  =  3.11 mA

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    感谢您先前的回答。 我还有两个问题:

    我似乎找不到您 在数据表前面的回答中提到的42mW。 这是什么规格?  

    2.可以从 VDDH 汲取的稳态电流是多少?

    我能找到的唯一电源额定值位于 VDDM 上、数据表中将其显示"用于外部辅助电路的高达25mW 的5V 电源"

    谢谢!

    Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashik:

    感谢您的答复。

    1. 数据表中未指定42mW、但我正在发布一个计算器工具、该工具将 显示功率传输与温度的关系。 该数字 来自我们的内部特征数据。
    2. VDDH 稳态电流与我之前的响应中的 VDRV 输出电流相同。 它们的供电方式相同、EN 将 VDDH 连接到 VDRV。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tilden、

    感谢您提供信息。 我期待仿真模型可以提供。  

    谢谢!

    Ashik