工具与软件:
您好!
此器件是否有仿真模型? 我有 TI 的 PSPICE、但这个器件不在那里。
此外、该器件何时正式发布? 当前为预览。
谢谢!
Ashik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
此器件是否有仿真模型? 我有 TI 的 PSPICE、但这个器件不在那里。
此外、该器件何时正式发布? 当前为预览。
谢谢!
Ashik
您好、Ashik:
感谢您的答复。 TPSI31xx 功率传输随温度而变化、但假设85°C 环境温度至少可以提供 42mW . 输出电流也将根据 此处可接受的输出电压而变化。
假设标称输出电压为 VDRV = 17V
IDRV_MAX = 42mW/17V = 2.47 mA
假设最小输出电压、VDRV = 13.5V (欠压上升规格、VDDH_UV_R)
IDRV_MAX = 42mW/13.5V = 3.11 mA
此致、
Tilden Chen
固态继电器|应用工程师
您好、Ashik:
感谢您的答复。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
Tilden Chen
固态继电器|应用工程师