工具与软件:
你(们)好
我的客户希望使用 FPWM 模式而不是 PFM
1.对于 Csync、RENT 和 Renb 的选择要求、除了数据表中的以下说明外、是否还有其他有关电容器 Csync 的选择要求?
数据表:
建议保留 R 的并联组合值 企业 和 R ENB 200k 的电阻器 Ω μ A 范围 . 同步需要 RENT、但 RENB 可以保持未安装状态。
通过 A 耦合的具有3.3V 或更高振幅的脉冲信号 1nF 电容器、CSYNC 建议使用。
2.关于上电和断电时序要求、 数据表仅说明时钟信号在上电时发生在 EN 使能之后。 断电时、是否需要在关闭使能之前断开时钟信号? 直接关闭使能会有什么后果?
数据表:外部时钟必须在启动前关闭、以实现正确的启动排序。
谢谢!
Yoga Zhang