This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:EN/SYNC 引脚设计

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429839/lm61460-q1-en-sync-pin-design

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

你(们)好

我的客户希望使用 FPWM 模式而不是 PFM

1.对于 Csync、RENT 和 Renb 的选择要求、除了数据表中的以下说明外、是否还有其他有关电容器 Csync 的选择要求?

数据表:

建议保留 R 的并联组合值 企业 和 R ENB 200k 的电阻器 Ω μ A 范围 . 同步需要 RENT、但 RENB 可以保持未安装状态。

通过 A 耦合的具有3.3V 或更高振幅的脉冲信号 1nF 电容器、CSYNC 建议使用。

2.关于上电和断电时序要求、 数据表仅说明时钟信号在上电时发生在 EN 使能之后。 断电时、是否需要在关闭使能之前断开时钟信号? 直接关闭使能会有什么后果?

数据表:外部时钟必须在启动前关闭、以实现正确的启动排序。

谢谢!

Yoga Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、瑜伽

    1.使用 数据表建议的1nF Csync。 如果从外部时钟同步、则不需要 RENB、具体取决于应用。 租赁范围应约为100千欧

    2.只能在开启时先从外部时钟提供 Vin 然后再提供 EN

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的答复

    对于1nF 电容器、是否还有其他需要注意的方面、例如低 ESR。

    关闭电源后、是否需要先断开时钟信号才能关闭使能?  直接关闭使能会有什么后果?

    我在数据表中找不到任何说明。

    谢谢、

    Yoga Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、瑜伽

    1.可以使用陶瓷电容器。 与电解电容器相比、它们具有较低的 ESR。  

    2.可以关闭 Vin、也可以先启用。 任何一个都应该没有问题。  

    此致、

    Rahil