Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
工具与软件:
大家好!
我再次发布这个问题,因为不幸的是,我找不到我以前的帖子。
我根据 TI BQ25750设计了电池充电板。 除了 STA1 STAT2端口外、看起来几乎所有器件都正常。
我给一个空的锂聚合物电池组 BB-2590/U 充电到最高电压33.6V(两组四个电池,串联- 10Ah). 我在充电期间跟随电压、它确实如充电器数据表中所述运行方式、但是两个充电器状态位的运行方式不符合预期-根据表8-6、I 应该获得以下运行方式:

但不幸的是,只有第一、第三和第四个国家工作正常。 第二个"充电完成"状态不工作- STAT1保持开启状态、STAT2保持关闭状态、而"充电正在进行"。 即使在快速充电阶段电池电压达到33.6V、并且在恒压充电阶段电流逐渐减小至仅10mA (最大充电电流设置为4A)。
请参阅下面的相关原理图部分:


感谢您的帮助。
Shony