This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:我的电池充电器拒绝指示"##39;充电完成"##39;

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416171/bq25750-my-battery-charger-refuses-to-indicate-charge-done

器件型号:BQ25750

工具与软件:

大家好!

我再次发布这个问题,因为不幸的是,我找不到我以前的帖子。

我根据 TI  BQ25750设计了电池充电板。  除了 STA1 STAT2端口外、看起来几乎所有器件都正常。

我给一个空的锂聚合物电池组 BB-2590/U 充电到最高电压33.6V(两组四个电池,串联- 10Ah). 我在充电期间跟随电压、它确实如充电器数据表中所述运行方式、但是两个充电器状态位的运行方式不符合预期-根据表8-6、I 应该获得以下运行方式:

但不幸的是,只有第一、第三和第四个国家工作正常。 第二个"充电完成"状态不工作- STAT1保持开启状态、STAT2保持关闭状态、而"充电正在进行"。 即使在快速充电阶段电池电压达到33.6V、并且在恒压充电阶段电流逐渐减小至仅10mA (最大充电电流设置为4A)。

请参阅下面的相关原理图部分:

感谢您的帮助。

Shony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shony、您好!

    发生此问题时、您能否提供您的寄存器信息?

    此致

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我使用默认上电寄存器设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shony、您好!

    寄存器值包括状态寄存器、这将帮助我得出器件的行为方式并有助于缩小问题范围。

    出现此问题时、您能否提供所有注册信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我刚到电路板斜升的开始阶段。 寄存器。 希望我能尽快做到这一点。

    B. R

    Shony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我最终可以读取充电器状态寄存器 REG0x21、并找到以下结果:

    当电池电压为~33.4V、电流为~80mA 时、状态寄存器中的内容不稳定-有时为04h (防篡改)、有时为07h (终止)。

    当我使用示波器检查 STAT1和 STAT2引脚时、我会看到它们以循环方式在"01"和"10"之间切换-~2Hz。 似乎它们确实反映了寄存器的结果。

    希望它可以为您提供一些有关这种不稳定性的原因的提示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shony、您好!

    感谢您解决该问题。

    当电池终止电流小于2A 时、我们建议设置 EN_PFM=0。 设置 EN_PFM=0是否会影响该行为?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢你。 我将尝试该方法、并让您知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我试了一下。 不幸的是、它没有帮助。

    总之、我想任何寄存器修改都没有帮助、因为我需要在系统断电时它也能正常工作-充电器已通电、但 CPU 已关闭、无法控制充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoney、您好!

    谢谢您让我知道。 我稍后再解答这个问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoney、您好!

    也可以通过将外部时钟信号馈送到 FSW_SYNC 来关闭 PFM。 这是系统的一个选项吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我刚发现我正在使用的电池是特殊的电池(BB-2590/U)。 它合并了两个独立的电池组、我在使用 BQ25750充电之前串联了这两个电池组。

    我想如果这两个电池没有充满电、也没有仔细均衡、充电器就无法正确充电。

    我尝试了另外两个类似的电池、发现每一个电池的行为都不同-其中一个电池根本无法充电、第二个电池充电"正确"、我最终从充电器中完成稳定充电。

    然而、即使是第三块充满电的电池也不能完全正常工作、因为我只在电池电流在篡改过程中降低时才完成充电、此时只有30mA、而不是400mA (定义的最大充电电流的10%)。  我认为这是因为即使在这里均衡也不是绝对的好。

    因此、这是一个很成问题的电池。 但我想知道是否有更好但简单的充电方式?

    B. R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoney、您好!

    这是一个奇怪的电池。

    BB-2590/U 内部是否有电池监测器/电池电量监测计保护器? 是2个器件还是1个器件?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。 它内部有两个完整的电池组。 每种电路都包括保护电路等

    同时我放电"好"电池并重新充电。 猜猜会怎么样? 现在我终于完成状态应该是-当篡改电流降低低于400mA 时。 案例已关闭!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shony、您好!

    很高兴听到电池正在成功充电。 我要将该主题标记为目前已解决、如果我再次看到此行为、我将记住这一点。

    此致、
    埃森·加洛韦