工具与软件:
专家们、您好!
我的客户有如下问题。 你能回答吗?
1.FLT 引脚
数据表规定、可以放置 CFLT 以避免从噪声环境中产生错误的 OTP 触发。 我假设当 CFLT 为大值且 VFLT 不能在 tFLT (NTC) 50us 内的阈值电压范围内时将触发 OTP。 此时、CFLT 值是否有限制? 客户正在向 FLT 引脚添加100pF、可以开启 UCC28782、但如果是4700pF、USS28782无法开启。
2. CS 引脚
RCS 决定 OPP 阈值、但不影响 fsw。 我的理解是否正确?
3. Fsw
fsw 将被确定互感值和占空比(匝数比)。 我的理解是否正确?
此致、
藤原市