This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:FLP 引脚和 FSW

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429871/ucc28782-flp-pin-and-fsw

器件型号:UCC28782

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答吗?
1.FLT 引脚
数据表规定、可以放置 CFLT 以避免从噪声环境中产生错误的 OTP 触发。 我假设当 CFLT 为大值且 VFLT 不能在 tFLT (NTC) 50us 内的阈值电压范围内时将触发 OTP。 此时、CFLT 值是否有限制? 客户正在向 FLT 引脚添加100pF、可以开启 UCC28782、但如果是4700pF、USS28782无法开启。

2. CS 引脚
RCS 决定 OPP 阈值、但不影响 fsw。 我的理解是否正确?

3. Fsw
fsw 将被确定互感值和占空比(匝数比)。 我的理解是否正确?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家们、您好!

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家们、您好!

    关于#1、客户提供了围绕 FLT 引脚的原理图。 根据数据表、VFLT 必须 在 tFLT (NTC)(50us/典型值)内增加 VNTCTH (0.5V/典型值)。 因此、根据我下面的计算、CFLT 应小于1000pF。
    - I:50uA
    - V:0.52V (max)
    - T: 14use (min)
    - C (max):(T*I)/V=(14US * 50uA )/ 0.52V=1346pF,我认为1000pF 足以在开启期间增加 VFLT 电压。



    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好藤原山、

    感谢您联系我们。

    1.我认为他们的计算是正确的。 我们需要在该计算中将14us 作为最坏情况下的电容。 通常几百千欧应该适合此应用、并且1nf 可以用作上限。

    2.是的、它不能确定 FSW。 它会影响 OPP、请查看 Excel 计算结果。

    3.是的、使用公式0.5 x L x IPK x IPK x FSW = Pout

    对于 Ipk =(Vin/L) x dts

    这将按照占空比和频率的比例给出 Lm 的关系。

    此致、

    Harish