Thread 中讨论的其他器件: BQ25180
工具与软件:
我们目前正在研究一种可穿戴设备。 我们需要将 BQ25185与单节电池-60mA 串联使用。 BQ25185的电源将是 NFC 无线电源系统。 因此、NFC 无线电源接收器的输出将连接到 BQ25185的输入端。
锂离子或锂聚合物电池充电电流介于10 -30mA max 之间、最大充电电压为4.2V。
我请求帮助的主要原因是弄清楚 BQ25185是否适合我们的系统、或者在 TI 的产品系列中有没有更好的选择?
实际上、PCB 的尺寸非常小、因此我们必须使用可用的小型封装选项。 由于我们无法承受来自元件的大静态电流、因此节能也非常重要。
下面我将总结一下我的问题
此 IC 是否适合我的应用、或者我们可以有更好的选择?
能够在数十-30mA 范围的充电电流下获得高效性能吗?
3-您能指导我们了解 ISET 引脚的电阻器/电容器组合的值吗? 我们是否有这方面的公式? 因为根据数据表、低于50mA 的充电电流设置需要 RC 电路才能获得更好的结果。
4-如果负载正在运行且电池电压达到3V、那么系统将会关闭吗? 电源、您会怎么样?
此致