This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:建议在我们的可穿戴设备中使用

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424719/bq25185-suggestion-to-use-it-in-our-wearable-device

器件型号:BQ25185
Thread 中讨论的其他器件: BQ25180

工具与软件:

我们目前正在研究一种可穿戴设备。 我们需要将 BQ25185与单节电池-60mA 串联使用。 BQ25185的电源将是 NFC 无线电源系统。 因此、NFC 无线电源接收器的输出将连接到 BQ25185的输入端。  

锂离子或锂聚合物电池充电电流介于10 -30mA max 之间、最大充电电压为4.2V。  

我请求帮助的主要原因是弄清楚 BQ25185是否适合我们的系统、或者在 TI 的产品系列中有没有更好的选择?

实际上、PCB 的尺寸非常小、因此我们必须使用可用的小型封装选项。 由于我们无法承受来自元件的大静态电流、因此节能也非常重要。  

下面我将总结一下我的问题

此 IC 是否适合我的应用、或者我们可以有更好的选择?

能够在数十-30mA 范围的充电电流下获得高效性能吗?

3-您能指导我们了解 ISET 引脚的电阻器/电容器组合的值吗? 我们是否有这方面的公式? 因为根据数据表、低于50mA 的充电电流设置需要 RC 电路才能获得更好的结果。

4-如果负载正在运行且电池电压达到3V、那么系统将会关闭吗? 电源、您会怎么样?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    1-此 IC 是否适合我的应用、或者我们有更好的选择?

    根据您的 要求、线性充电器(如 BQ25185)将适合您的应用。 BQ25185是一款具有电源路径的独立(可设置的)线性电池充电器。 还有您要寻找的任何其他功能吗?

    2-在10 -30mA 的充电电流范围内我能获得高效能吗?

    对于10 -30mA 的充电电流、我肯定会建议使用线性充电器、因为与降压转换器相比、它的成本和尺寸更小。 在这些低充电电流(10 -30mA 范围)下、线性充电器中的效率损失很小、尤其是在输入-输出电压差很小的情况下。 我建议查看整个 BQ2518x 系列的充电器。 同样、如果您需要独立的电池充电器、BQ25185也是绝佳之选。 不过、我们还有可通过 I2C 进行配置的 BQ25180。

    此外、有关功率耗散公式、请参阅 BQ25185数据表的第8.3.7.7节。

    [报价 userid="547159" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424719/bq25185-suggestion-to-use-it-in-our-wearable-device ]3-您能为我们介绍一下 ISET 引脚的电阻/电容组合的值吗? 我们是否有这方面的公式? 因为根据数据表、低于50mA 的充电电流设置需要使用 RC 电路才能获得更好的结果。

    如果充电电流低于50mA、我们建议添加一个与 RISET 并联的 RC 电路、以帮助稳定充电电流。 我们建议用于 ISET 引脚的常见 RC 电路是2kΩ+ 4.7nF 串联组合、它应与 ISET 电阻并联。

    4-如果负载正在运行且电池电压达到3V、那么系统会关闭吗? 因为没有可用的输入功率?[/QUOT]

    VBAT 必须高于电池欠压阈值 VBUVLO (通常为3V、下降)、否则 BATFET 将从 SYS 断开电池以保护电池。 但是、如果在 VBAT < BUVLO 时存在适配器、则 SYS 将由适配器供电。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢 BQ25180的选项、因为它由 I2C 控制、所以我们可以对充电系统进行更多的控制。 如果我发现其中有任何问题、我会告诉您。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    BQ25180是一个不错的选择。 如果您对此有任何疑问、我将随时为您提供帮助。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我、不使用 TS/MR 进行硬件复位会产生什么后果吗? 如果我将此引脚保持未连接状态、那么我仍然可以通过 软件使用硬件复位功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    您能告诉我不使用 TS/MR 进行硬件重置会产生什么后果吗?

    首先、请参阅 BQ25180数据表的第8.3.8节"按钮唤醒和复位输入"。

    TS/MR 引脚上的按钮有三个主要功能:

    1. 将器件从运输模式等超低功耗模式唤醒
    2. 在按住按钮达到 Wake1、Wake2或长按持续时间时向主机发送中断(这允许在最终应用程序中执行不同的功能、例如菜单选择)
    3. 将该器件置于运输模式、或通过执行硬件复位来复位系统

    但是、即使未使用按钮、也可以通过 I2C 写入 Reg0x09<6:5>来执行硬件复位、运输模式进入或关断模式进入。

    如果我没有连接此引脚、我仍然可以通过 软件使用硬件重置功能?

    是(请见上面)、但是如果也不需要外部 NTC 监控(TS)功能、那么请将一个10k 电阻器连接至 TS 引脚。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我的计划是使用 NTC、因此要将 NTC 与此引脚连接、并将通过 I2C 使用硬件复位/运输模式等、因为我没有空间在 PCB 中集成按钮。 您能建议一些采用小型 SMD 封装的合适 NTC 吗? 103AT-2是 TH 封装、不适合我们的系统。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    我建议查看此 NTC 或等效件:

    https://www.mouser.com/ProductDetail/TDK/NTCG063JF103FTB?qs=Mv7BduZupUhnshILNLOdEw%3D%3D

    务必考虑热敏电阻的 β 值、容差和25°C 处的电阻。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的参与。 1-您能详细解释一下为特定 IC 选择 NTC 的标准吗?

    2 -在 BQ25185中、我们将一个 RC 电路并联到 ISET 引脚、以提高低充电电流50mA 的效率。  但在 BQ25180、我们没有外部充电电流控制引脚。 我们是否仍然可以在低充电电流(20 -20mA)下获得良好的效率和精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    以下应用手册提供了有关将 NTC 与 BQ25180配合使用的有用信息:

    使用 BQ25180线性充电器充分发挥 NTC 的全部潜力

    2-在 BQ25185中、我们将一个 RC 电路并联到了 ISET 引脚、以便提高低充电电流50mA 的效率。  但在 BQ25180、我们没有外部充电电流控制引脚。 我们仍然可以在低充电电流(20 -20mA)下获得良好的效率和精度吗?[/报价]

    简单来说、ISET 引脚上的 RC 电路仅与 BQ25185相关、因为该器件上的充电电流通过外部电阻设置。 此附加 RC 电路有助于稳定电流信号。 使用 BQ25180时、不存在 ISET 引脚、因为充电电流是通过 I2C 编程的。 此外、使用 BQ25180时、充电电流可设置为低至5mA。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将讲解一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    听起来不错。 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我使用 BQ25180的 INT 引脚有什么好处吗? 如果我将其保持未连接状态、那么它是否会影响我的系统运行? 第二个问题是、我可以通过 I2C 为10mA、20mA、25mA 充电电流配置 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zunuran:

    /INT 引脚是低电平有效、开漏输出引脚、可向主机 MCU 发出故障中断信号、因此您的固件可以采取必要的操作来解决故障(请参阅 BQ25180数据表的第8.3.12节)。 可在不使用时保持断开状态。

    可以、这些充电电流可以通过 I2C 进行配置。 请参阅 BQ25180数据表的第8.5.1.5节、检查可在 ICHG_CTRL 寄存器中配置的充电电流值、可能会有所帮助。

    此致、

    Alec Lehman