主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK
工具与软件:
寄存器0x69提供 CC 引脚的状态。 在正确连接的器件(AltMode DP 显示)上、状态字节包括:
字节1 = 0x02;字节2 = 0x00;字节3 = 0x02;字节4 = 0x44
这指示 CC2是 PD 通信线路、CC1未连接、CC2检测到 Rd、且 DRP 连接到 SRC
在未供电的系统上、状态字节为:
字节1 = 0x00;字节2 = 0x02;字节3 = 0x00;字节4 = 0x4d
这表示 CCpinForPD 未连接。 这就是未启用任何电源的原因。 对吗? 但为什么会这样:
字节2 = 0x02;字节3 = 0x00;字节4 = 0x4D
如果字节2指示 CC1已连接 Rd、那么为什么字节 1不读取0x01?
如果字节0为0x00、其他字节是否有效?