This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:CC 引脚检测和引脚状态寄存器0x69

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426652/tps65982-cc-pin-detection-and-pin-state-reg-0x69

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK

工具与软件:

寄存器0x69提供 CC 引脚的状态。 在正确连接的器件(AltMode DP 显示)上、状态字节包括:
字节1 = 0x02;字节2 = 0x00;字节3 = 0x02;字节4 = 0x44

这指示 CC2是 PD 通信线路、CC1未连接、CC2检测到 Rd、且 DRP 连接到 SRC

在未供电的系统上、状态字节为:

字节1 = 0x00;字节2 = 0x02;字节3 = 0x00;字节4 = 0x4d

这表示 CCpinForPD 未连接。 这就是未启用任何电源的原因。 对吗? 但为什么会这样:
字节2 = 0x02;字节3 = 0x00;字节4 = 0x4D

如果字节2指示 CC1已连接 Rd、那么为什么字节 1不读取0x01?

如果字节0为0x00、其他字节是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    感谢您联系我们!

    不推荐在新设计中使用 TPS65982 (请参阅下面的产品页面)。  

    这是新设计还是已投入生产?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于已发布的产品。 我们正在调查将 AltMode DP 显示器连接到我们的使用 TPS65982的产品时出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    遗憾的是、此器件上的支持有限。 您是否有兴趣了解我们更新的器件 TPS65987DDK?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 TPS65987DDK 更新我们的产品、但我们需要解决当前产品使用 TPS65982时的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    太棒了! 您能否详细说明一下当前产品的问题?  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想了解寄存器0x69中 CC 状态位的有效性。  如原始文章中所示、状态位指示哪条 CC 线正在用于通信以及哪些已连接。 如果显示器未加电、则通信状态为无 CC 线、但其他位指示它们已连接。 您能否介绍这些位何时/如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    我将在内部进行检查、并在星期三之前返回给您有关 CC 状态位的信息。  

    此致、  

    Aya Khedr