This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075RGTR 充电保护时间

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414482/bq24075-bq24075rgtr-charge-protection-time

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:bq24072

工具与软件:

你(们)好   

   有关 bq24072的测试充电保护时间。 电池端的外部电源为3.8V、而 USB 端的电源为5V。 电池仅连接到 NTC 和 GND、以确保充电 IC 正常运行

此处的定义是充电安全计时器、其定义为4-6H。  但是  
我对其进行了稍微偏离规格6.04H 的测试。 可能是什么原因?     

   Q2: QON 引脚  外部接地,可以始终处于低电平状态,还是会有任何影响  ?   

 Q3:我将一个电容器连接到 TMR 的引脚。 如果电容器在上电时未满、它是否会短路、这会导致计时器始终出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    1) 1)在充电安全计时器测试中、TMR 引脚是否保持未连接状态? 如果不是、TMR 和 GND 之间的电阻值是多少? 此外、在整个测试过程中充电电流是否在您设置的 ICHG 值下保持恒定? 我问、因为如果器件在任何时候达到输入电流限制、充电安全计时器会减慢。  

    2) 2)您能否仔细检查您针对 Q2指代的充电器 IC? bq24072没有 QON 引脚。  

    3) 3)请勿将电容器连接到 TMR 引脚。 TMR 处只应有一个值在18k Ω 至72k Ω 范围内的接地电阻、或引脚应保持悬空以将安全计时器设置为默认长度。 TMR 处的电容器可能影响安全定时器测试的结果。 我建议您重复一下、移除电容器。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett

      我删除了电容测试。 时间是6H,  它  达到了天花板。  是否有任何其他原因会影响充电保护时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、  

    要进一步调试、请帮助回答我之前回复中的问题。 我在下面重申了最关键的未决问题。

    -在新的测试中 TMR 引脚是否悬空?  

    -在测试中输入电流限制和充电电流设置是什么,并且您已验证充电电流在整个测试过程中保持恒定?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett
       新测试 是 TMR 引脚保持悬空、 输入电流限制为0.5A。   测试中的充电电流为472mA。  如下图所示、当6H 时充电电流下降。

    安全时间限制最大值为6H 的产品说明书。  它  达到了天花板。  是否还有其他任何原因会影响充电保护时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我的以下评论。  

    请参见下图:当6h 时、充电电流降低。

    您是说设备停止充电还是停止充电? 如果器件自行停止充电电流、则安全计时器看起来按预期工作。  

    是否有任何其他原因会影响充电保护时间?

    数据表第9.3.5.6节列出了所有会增加安全计时器持续时间的事件。 本节还介绍了导致安全计时器复位的操作。 导致安全计时器延长的事件总结如下:

    1) 1)由于达到输入电流限制而激活 DPPM 环路、

    2)由于输入电压降至 Vin-DPM、充电电流受限

    3)热调节器件

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Garrett:

       设备停止充电、感谢您的回复。

    您是说设备停止充电还是停止充电? 如果器件自行停止充电电流、则安全计时器看起来按预期工作。  [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

       我还有一个问题、这些事件消除了安全计时器、可能超出了6H 的范围?  6H?

    1) 1)由于达到输入电流限制而激活 DPPM 环路、

    2)由于输入电压降至 Vin-DPM、充电电流受限

    3)热调节器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您列出的三个事件将使得安全计时器以半速计数、只要它们存在、从而扩展了总体安全计时器长度。 这3个事件中的任何一个都可能导致安全计时器时间超过6小时的规格。  

    此致

    Garrett