Other Parts Discussed in Thread: BQ24072
主题中讨论的其他器件:bq24072
工具与软件:
你(们)好
有关 bq24072的测试充电保护时间。 电池端的外部电源为3.8V、而 USB 端的电源为5V。 电池仅连接到 NTC 和 GND、以确保充电 IC 正常运行

此处的定义是充电安全计时器、其定义为4-6H。 但是
我对其进行了稍微偏离规格6.04H 的测试。 可能是什么原因?
Q2: QON 引脚 外部接地,可以始终处于低电平状态,还是会有任何影响 ?
Q3:我将一个电容器连接到 TMR 的引脚。 如果电容器在上电时未满、它是否会短路、这会导致计时器始终出现故障?