This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:使用 OTG 时遇到问题

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430049/tps2549-q1-having-issue-to-use-the-otg

器件型号:TPS2549-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS2549

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

下面是我们的一个项目中的 USB 架构、我们无法使用 OTG 模式。 使用 OTG 模式的唯一方法是移除 TPS2549 IC。 如有任何可用的解决方法、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Type C 系统中不存在 OTG 的概念、因此 我假设您的主机处理器将 根据 CC 线从电源角度来确定系统是 UFP (受电方)还是 DFP (供电方)、并正确控制 TPS2549配置。  TPS2549能够使用 USB 线路上的 BC1.2设置来协商合适的合约、但如果您要支持 C 型电流限制、则需要使用系统处理器调整 RILMS。

    TPS2549将在客户端模式下禁用 VBUS 输出路径 、如下表所示。  要进入客户端模式、您的主机处理器需要将 CTL1驱动为高电平、将 CTL2驱动为低电平。  这将允许系统接受来自 Type C 连接器的 VBUS。  在所有其他配置中、系统应驱动 VBUS。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细建议。 TI 是否有任何替代解决方案可以满足给定架构而不更改主机处理器的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、任何支持 Type C 中类似 OTG 行为的解决方案都需要主机处理器管理 Type C 端口、因此我无法提供不同的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您的澄清。