Thread 中讨论的其他器件:TPS2549
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
下面是我们的一个项目中的 USB 架构、我们无法使用 OTG 模式。 使用 OTG 模式的唯一方法是移除 TPS2549 IC。 如有任何可用的解决方法、请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
下面是我们的一个项目中的 USB 架构、我们无法使用 OTG 模式。 使用 OTG 模式的唯一方法是移除 TPS2549 IC。 如有任何可用的解决方法、请提供建议。
您好!
在 Type C 系统中不存在 OTG 的概念、因此 我假设您的主机处理器将 根据 CC 线从电源角度来确定系统是 UFP (受电方)还是 DFP (供电方)、并正确控制 TPS2549配置。 TPS2549能够使用 USB 线路上的 BC1.2设置来协商合适的合约、但如果您要支持 C 型电流限制、则需要使用系统处理器调整 RILMS。
TPS2549将在客户端模式下禁用 VBUS 输出路径 、如下表所示。 要进入客户端模式、您的主机处理器需要将 CTL1驱动为高电平、将 CTL2驱动为低电平。 这将允许系统接受来自 Type C 连接器的 VBUS。 在所有其他配置中、系统应驱动 VBUS。
此致、
卡盘