This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:EN 端口运行范围

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429689/tps552892-q1-en-port-operating-range

器件型号:TPS552892-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户想将 TPS552892-Q1用于他们的应用。  

-输入9V~16V/ 输出12V_4A

但存在与 EN/UVLO 运行条件相关的问题。  

在数据表上、我们可以看到绝对最大额定值如下所示、EN 端口为最大20V、但 EN/UVLO 端口没有数据或建议的工作范围。  EN/UVLO 端口的建议运行条件如何?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    您可以在7.3.4器件中找到该描述、当 EN/UVLO 引脚电压大于1.23V (典型值)时、器件会启用开关操作。 建议使用外部 EN 电压或在 EN 引脚上的 Vin 处添加分压器。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的评论。

    抱歉、我的问题是 EN 端口的最大工作电压吗?

    请告诉我您的意见。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    EN 引脚的最大工作电压为20V。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、  

    感谢您的评论。  

    对于"澄清资料"、  

    您的意思是 EN 端口的绝对最大额定值是否与 EN 的建议运行最大电压相同? 对吗?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam:

    是的、正确。 但如果 EN 电源轨上存在一些电压变化、建议留出一些裕度。

    BRS、

    布莱斯