请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552892-Q1 工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户想将 TPS552892-Q1用于他们的应用。
-输入9V~16V/ 输出12V_4A
但存在与 EN/UVLO 运行条件相关的问题。
在数据表上、我们可以看到绝对最大额定值如下所示、EN 端口为最大20V、但 EN/UVLO 端口没有数据或建议的工作范围。 EN/UVLO 端口的建议运行条件如何?
请告诉我您的意见。
谢谢你。