This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8865X-Q1:设计计算器和 pspice 仿真模块

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8865X-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428303/lp8865x-q1-design-calculator-and-pspice-simulation-module

器件型号:LP8865X-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在开发升压 LED 驱动器、希望得到以下规格的确认:

  • 输入电压(Vin):4.5V 至65V
  • LED 数量:18
  • LED 正向电压:3V
  • LED 正向电流:200mA

请确认 LP8865X-Q1 LED 驱动器是否支持此设计?

此外、如果您能分享  LP8865X-Q1的设计计算器和 pspice 模型、我们将不胜感激。

此致、

Chethan B G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chethan

    我这边有一个简短的问题。 为什么您需要这么大的输入范围? 如果您仍请求升压拓扑、输出电压应高于65V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    这是12V 汽车系统。

    以下是运行条件。

    最小输入电压= 8V

    标称 VIN = 13.5V

    最大输入电压= 18V

    此致、

    Chethan B G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chethan

    VF 的最大电压是多少、根据您的信息、输出电压可能非常高、请参阅 LP8868中的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:  

    LED VF = 3V

    此致、

    Chethan B G

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    由于我们的专家是 ooo、请预计回复会有一些延迟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chethan

    请向我发送您的电子邮件、然后我会将计算工具发送给您。