请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8865X-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在开发升压 LED 驱动器、希望得到以下规格的确认:
- 输入电压(Vin):4.5V 至65V
- LED 数量:18
- LED 正向电压:3V
- LED 正向电流:200mA
请确认 LP8865X-Q1 LED 驱动器是否支持此设计?
此外、如果您能分享 LP8865X-Q1的设计计算器和 pspice 模型、我们将不胜感激。
此致、
Chethan B G