This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200D2应用问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430109/tps92200-tps92200d2-application-questions

器件型号:TPS92200

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查有关 TPS92200D2的以下问题吗? 非常感谢您的支持。

#1 Vin-Vout 的最小电压是多少? 从数据表中可以看到、它的占空比可达到99%。 它能否在 Vin=15V 且 Vout=14V 下工作?  

#2 (对于 DIM 引脚)、它可以在1.8V、3.3V 和5V 电压下工作以进行调光吗? 从数据表可以看出、DIM 最大电压为7V。

#3对于 DIM 引脚、如果此引脚长时间拉至0V (例如5S/10S)、此器件是否会进入关断模式?  

非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    由于我们的专家是 ooo、请预计回复会有一些延迟。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的反馈。

    我可以知道专家何时会回来吗? 由于客户在原理图设计阶段、他们需要我们在10月30日前分享反馈、再次感谢您的团队支持。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!  

    关于您的问题、

    1#、TPS92200可支持  Vin=15V 和 Vout=14V。

    2# TPS92200可通过1.8V/3.3V/5V 电源支持 MCU。 引脚本身可以支持7V 最大电压。  

    3#下拉 DIM 引脚的时间长于 tDIM_OFF 将关断器件。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。