工具与软件:
大家好、团队成员:
您可以帮助检查有关 TPS92200D2的以下问题吗? 非常感谢您的支持。
#1 Vin-Vout 的最小电压是多少? 从数据表中可以看到、它的占空比可达到99%。 它能否在 Vin=15V 且 Vout=14V 下工作?
#2 (对于 DIM 引脚)、它可以在1.8V、3.3V 和5V 电压下工作以进行调光吗? 从数据表可以看出、DIM 最大电压为7V。

#3对于 DIM 引脚、如果此引脚长时间拉至0V (例如5S/10S)、此器件是否会进入关断模式?
非常感谢您的支持检查。
此致
Jie