This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3802:UCC3802D 和 UCC2802D 是否相同?

Guru**** 2814565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3802, UCC2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430164/ucc3802-are-ucc3802d-and-ucc2802d-the-same

器件型号:UCC3802
Thread 中讨论的其他器件: UCC2802

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)工程师和用户:

我们需要设计一个工作输出功率为50W 的反激式电路。 我们选择了 UCC3802D、但我们有 UCC2802D 的参考设计。 我们在查看数据表时看到的内容是一样的、但我们想要确定这一点。 它们之间有什么区别吗? (计算、属性等)

如果我们在 UCC2802的参考设计中添加 UCC3802而不是 UCC2802、我们会犯个错误吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC3802和 UCC2802的差异是其温度范围。

    UCC3802、温度范围为0至70C。 但 UCC2802 -40到125C。 因此、如果您的设计需要在0°C 至70°C 的温度范围内工作、则无法使用 UCC3802、因为其温度规格已违反。 在这种情况下、应该使用 UCC2802。