Other Parts Discussed in Thread: UCC3802, UCC2802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3802 Thread 中讨论的其他器件: UCC2802
工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)工程师和用户:
我们需要设计一个工作输出功率为50W 的反激式电路。 我们选择了 UCC3802D、但我们有 UCC2802D 的参考设计。 我们在查看数据表时看到的内容是一样的、但我们想要确定这一点。 它们之间有什么区别吗? (计算、属性等)
如果我们在 UCC2802的参考设计中添加 UCC3802而不是 UCC2802、我们会犯个错误吗?
谢谢你。