This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4051-N:霍尔传感器的精密电流源

Guru**** 2924130 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35, LM4051-N, LM4041-N, REF50E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430810/lm4051-n-precision-current-source-for-hall-sensor

器件型号:LM4051-N
主题中讨论的其他器件: LM4041-NREF50E、REF35

工具与软件:

对于磁通传感器仿真、我们需要使用霍尔传感器、而这需要一个2mA 恒流源。
霍尔传感器的制造商介绍了偏移补偿的电路。 传感器需要2mA 的恒定电流。

您可以给我们一些关于可以使用的电流源(例如 LM4051?)的建议 所示的仪表运算放大器和输出运算放大器、会怎么样? 或者或许可以使用霍尔传感器的参考设计? 我们更喜欢使用差动模拟输出来最大限度地降低噪声、因为它必须与测量电路(可能使用差动模拟输入、但我们必须 为此选择某种电路)相连。

对于我们使用的霍尔传感器、霍尔传感器输出最大为200mV (正或负)。 我预期的最大输出应该在5V 左右(根据我们将使用的控制器/测量系统、但这仍在调查中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个选项可用于创建电流源。 LM4051AIM3X-ADJ/NOPB (LM4051-N)或 LM4041CEM3X-ADJ/NOPB (LM4041-N)是进行此操作的不错选择。 可以在本应用手册的第3.2节中查看使用这些器件之一的示例:

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf 

    为了提高精度、您可以考虑采用应用手册第3.3节所述的配置、使用串联电压基准、如 REF35或 REF50E:

    我将在这里让运算放大器专家评论最适合使用的放大器。  

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    可用的电源电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从系统中导出+24V 电压、但实际上、当电流消耗保持低时、我可以使用低 NOIDE LDO 生成任何电压。 或低噪声转换器。 我已经从 TI 获取了一些示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    处理后的线性输出电压是进入 ADC 还是另一个线性电路?

    我将假设下面是 ADC、目前使用5V 电源和 ADC 基准。  

    这使用 OP1和 NMOS 来产生典型电流(基于 VCC)。 使用 VCC 作为 ADC 基准、以消除 VCC 电压误差。
    在霍尔之后、INA 可以放大信号、然后信号进入单端(霍尔高达+/-200mV =[0.5V 至4.5V])或差分 ADC 输入[-2V 至2V]。   

    另一种选择是将 VCC 镜像至霍尔电流。  这会改变 OPA 和 INA 的 VCM。 在其他方面都是一样的  

    当然、INA 需要符合 VCM 和输出范围。

    另一方面;如果下一级也是线性的、则应使用精密基准来生成2mA 和任何其他线性转换或比较。