Other Parts Discussed in Thread: REF35, LM4051-N, LM4041-N, REF50E
主题中讨论的其他器件: LM4041-N、 REF50E、REF35
工具与软件:
对于磁通传感器仿真、我们需要使用霍尔传感器、而这需要一个2mA 恒流源。
霍尔传感器的制造商介绍了偏移补偿的电路。 传感器需要2mA 的恒定电流。
您可以给我们一些关于可以使用的电流源(例如 LM4051?)的建议 所示的仪表运算放大器和输出运算放大器、会怎么样? 或者或许可以使用霍尔传感器的参考设计? 我们更喜欢使用差动模拟输出来最大限度地降低噪声、因为它必须与测量电路(可能使用差动模拟输入、但我们必须 为此选择某种电路)相连。
对于我们使用的霍尔传感器、霍尔传感器输出最大为200mV (正或负)。 我预期的最大输出应该在5V 左右(根据我们将使用的控制器/测量系统、但这仍在调查中)