This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B25:TPS6287B25的 VSET 结构

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430788/tps6287b25-vset-structure-of-tps6287b25

器件型号:TPS6287B25

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助分享 VSET 引脚电路的结构和原理吗? 客户想知道 VSET 电路结构中是否有滤波器电路。 因为他们担心、如果 在一个原理图设计中使用 I2C 版本和非 I2C 版本、VSET 引脚上会有一些噪声。 因此、他们需要了解 VSET 引脚的内部结构。

据我所知、这种设计工作原理的内部电路通常是对 VSET 的电流进行采样、然后确定输出电压。 因此、输出电压通常在启动时决定。 TPS6287B25是否也在相同的逻辑下工作? 如果是、启动时是否也要确定输出电压? 输出电压稳定后、在非 I2C 版本中、输出电压是否会由 VSET 电阻器更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    D/S 在本节中对此进行了详细说明:

    这些引脚仅用于读取和启动。  另外、这些引脚是简单的数字输入、因此噪声不应耦合到这些引脚中。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    明白了。 谢谢~